结果:找到"嵌入式 物联网 BLE WIFI PCB",相关内容1000条
- 集WIFI、蓝牙连接的2.4寸串口屏智能烤箱应用方案
- 近年来由于烹饪潮的持续风靡,烹饪行业正展现出强大的市场潜力。中国饮食文化源远流长,烹调技艺各具风韵,其中,煎、烤、炸类美食广受人们的欢迎。酥香松脆的煎烤美食,能够让身体释放出更多的多巴胺,给平凡生活带来慰藉,作为制作此类美食的主要工具,烤箱越发频繁地出现在各家庭的厨房中。目前国内烤箱市场增长迅速,过去三年连续实现了50%以上的年增长率,但其普及率远远不及一些西方国家,因此仍具有广阔的市场空间。在这个快节奏的现代社会,生活琐碎磨灭了人们的耐心,告别繁琐才能让人们体验到烹饪乐趣。操作简单,更加智能化以及辅助提升烹饪水准直击当下消费者对厨电的期待和向往,兼顾品质与健康的生活成为新的消费旋律,但随着...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 烤箱 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-29 17:43:00
- 2.8寸串口屏在家用水槽上的应用方案
- 厨房作为烹制菜肴饭食之地,常年担负着守卫家庭饮食安全的责任。据统计,人们在厨房有超过65%以上的时间是在水槽边度过的,水槽的使用率成为厨房品类中使用频率之最。然而在大多数人看来,水槽只不过是用来盛水、沥水,用来洗涤食材与餐具的容器,功能单一且不易清理,再加上许多食材在处理程序上繁琐,人们时常担心对食材的清洗不到位,这些痛点不断催促着家用水槽产品的迭代发展。在消费大升级的背景下,消费者已从对产品基础功能性需求转向智能、个性、高端、健康环保等品质的需求,尤其是处于后疫情时代,更多家庭以健康生活为导向指引着消费行为,“健康”成为消费者的首要诉求。市场的变革推动着企业不仅要从外观、材质上提升产品基础...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 水槽 乐鑫 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-21 17:12:00
- 启明智显|3.5寸串口屏在按摩椅上的应用方案
- 随着工作生活节奏的加快,我国中青年群体亚健康问题越发普遍,工作中长期久坐,坐姿不正确,缺乏运动等种种不良习惯的日积月累,导致了诸如腰酸背痛、颈椎病等身体不适症状接踵而至。因此,不需要花费太多时间且能有效缓解疲劳、改善病症的按摩椅成为了许多上班人士的心动之选。另一方面,我国人口老龄化程度正逐步加深,随着年龄的增长,老人各类身体健康问题也慢慢显现......因此,两大群体的消费需求共同拉升着按摩椅市场的兴起。人工智能、云计算、物联网等信息技术的飞跃发展改变了人们的生活,也为智能按摩椅技术提供了创新的土壤。随着我国居民生活水平逐年提升,居民消费水平也不断提高、所持有的消费理念正逐渐升级。居民的消费...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 物联网 按摩椅 嵌入式 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-21 10:36:00
- 深圳-急招嵌入式软件工程师、硬件工程师
- 基于BLE、WIFI开发物联网产品有意向联系微信lidongdongsx
- 所属专栏: 人才需求 标签: 嵌入式 物联网 BLE WIFI PCB 发帖人:NowUAM 发帖时间:2022-05-19 14:56:00
- 物联网方案(合宙4G+NB+WIFI)、单片机开发
- 本人及伙伴具有3年物联网开发经验使用合宙模块AIR202/AIR302/AIR724等也可进行单片机开发欢迎有需要的朋友联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网 4G NB WIFI 发帖人:来了来了 发帖时间:2021-05-08 09:22:00
- (新品)九九物联AFM201T-EVB上手指南
- AFM201T-EVBUSERGUIDEAFM201T-EVB上手指南简述九九物联根据市场需求推出WiFi+BLE产品,为了解决配网兼容性的痛点,采用标准的蓝牙配网,为了解决本地控制的通畅性,可切换为标准的蓝牙协议GATT实现profile配置。AFM201T-EVB作为模块的辅助衍生产品,支持模组的全引脚引出,通用的MicroUSB接口提供5V电压输出,用户可以通过USB转TTL进行固件更新,可以监控模组的debug打印信息。1材料准备硬件:A.MicroUSB供电线一根;B.杜邦线三根C.USB转TTL串口工具一个D.跳线帽或者镊子一个软件:A.PC上使用串口调试工具(推荐使用Secur...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联 ,AFM201T,WIFI+BLE,99iot, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-15 13:14:00
- 过来人和你谈谈如何学STM32?
- 1.首先我们先看看与STM32相关的文档我们假定大家已经对STM32的书籍或者文档有一定的理解。如不理解,请立即阅读STM32的文档,以获取最基本的知识点。如果你手上拥有ST官方主推的STM32神舟系列的板子,那么光盘都会配好这些文档,STM32的学习与ARM9的学习有一个很大的区别。ARM9的学习一般是需要购买书籍的。比如三星的S3C2440,官方的文档都是英文的,大部分工程师只能去看国内出版的书籍。英文好的同学,请不要以为你很牛,可以只看英文文档。毕竟你是中国人,你最熟悉的,理解最好的还是中文。看英文的速度还是比看中文慢一些,我们要的是最短的时间,而不是追求短时间内记住所有细节。当然,如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 物联网 STM32 发帖人:小小程序猿 发帖时间:2019-07-04 15:55:00
- 嵌入式物联网32linuxarmcjavapython学习视频
- http://www.makeru.com.cn/live/1392_303.html?s=60220走进嵌入式http://www.makeru.com.cn/live/1392_308.html?s=60220嵌入式开发职业规划http://www.makeru.com.cn/live/1392_401.html?s=60220嵌入式行业发展跟现状分析http://www.makeru.com.cn/live/1392_450.html?s=60220系统移植(告别裸奔)http://www.makeru.com.cn/live/1392_238.html?s=60220嵌入式-指针ht...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 物联网 32 linux arm c java python 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2019-03-15 09:28:00
- 当我要学嵌入式时,家人朋友笑着说我神经了吧,但是当我持续学几个月后....
- 为什么现在大学生越来越多,为什么现在学历高的人越来越多,反而成功的人却越来越少?为什么许多行业都一拥而上这是好事吗?我为什么要选偏门学呢?我其实上大学学的工程,是一所专科,在那样的学校,一年学费要7千多,但是根本没有人学习,我实在看不到希望,我就退学了。??退学后我也迷茫,大专都没有毕业,我真的不知道我能干什么,我在纠结着我能做什么。所以辍学后我一段时间,我想去找工作,因为我比较沉默寡言,不是很会说话,我不适合去应聘做业务。我想应聘做技术的,可是处处碰壁。一次偶然的机会,我才听到嵌入式这个行业。那天我去新华书店,在计算机分类那边想找本书学习。后来有个女孩子走过来,问我是不是读计算机的,有没有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 物联网 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-16 13:34:00
- 承接stm32f4+ucosiii+fatfs+emwin+lwip+硬件开发
- 图片
- 所属专栏: 项目外包 标签: pcb 单片机 ARM 嵌入式 工业控制 WiFi 物联网 智能硬件 USB MCU 发帖人:智能软硬件开发 发帖时间:2018-09-20 21:42:00
返回